This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOMPLC-F28PLC84:SOMPLC-TMS320F28035集线站

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672416/tidm-somplc-f28plc84-somplc-tms320f28035-docking-station

器件型号:TIDM-SOMPLC-F28PLC84

设计指南是指 SOMPLC 集线站。 在哪里可以找到此电路板的设计文件? 我在 TI 网站上搜索时找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goodwin、  

    具有交流电源线耦合() 的电力线通信主板的 TI 设计包括用于插入 PLC SOM 模块的主板的设计文件。 出于某些原因、 TI 网站上未提供 TIDA-00192。 我将与团队进行核实、然后再联系您。  

    此致、

    Wonsoo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonsoo、

    感谢你的答复。 当我搜索您提供的名称"TIDA-00192"时、我找到了我正在搜索的文档。

    PLC 处理器"TMS320F28PLC84"显示 NRND。 您是否对可用于新设计的处理器有任何建议、以及与该处理器一起实现的一些参考或 PLC 解决方案?

    谢谢、此致、

    戈德温  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godwin、  

    我将把您的消息转发给 C2000 BU、以获取 TMS320F28PLC84或任何替代产品的状态。 谢谢。

    Wonsoo