Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
关于 C2000ware 中的 USB 串行:
如何最大化波特率以充分利用 USB? 更具体地说、代码应如何确定 default_bit_rate 的值并调用以下函数:
UARTConfigSetExpClk (USB_UART_base、SysCtlLowSpeedClockGet (system_clock_speed)、
default_bit_rate、default_uart_config);
2.对于连接到 TMS320F28377D 的 Android 平板电脑、具体如何枚举该器件? 通用 Android 驱动程序是否会识别设备的类和子类?
谢谢!