Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
我在论坛中搜索很多图块、但没有答案、因此我询问有关如何在28379D 中的 CPU2上使用 CLB 模块的问题。
我查阅了以下文件:
sps880H 在简短的 第6.15章中介绍 CLB;
controlSUITE 包括"IDDK 用户指南 v2.pdf "\"IDDK_hardware_Guide_v2.pdf" 和 IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00项目;
controlSUITE 包括"PM_Endat_IDDK_UserGuide_sprui34.pdf"\"PM_endat22_lib- sprui35.pdf" 和 PM_endat22_BasicPosAcc_DelComp 项目;
1\、那么现在我想确保 CLB 模块是否可以在 CPU2上使用?
在 F2837xD_Headers_nonBIOS_CPU1.cmd 中, 它具有 CLB_XBAR,但在 CPU2.cmd 中找不到。 那么、我认为 CPU2器件不支持 CLB?
analog_Subsys:origin = 0x05D180,length = 0x000080
CLA1:origin = 0x001400、length = 0x000040 // CLA 寄存器*/
CLB_XBAR:origin = 0x007A40,length = 0x000040
CMPSS1:origin = 0x005C80,length = 0x000020
2\如果 CLB 可以在 CPU2上使用、我可以通过 TI 的库在其上实现端点、以参考示例?
CONSUITE‘s 示例都在 CPU1上编程、而不是在 CPU2上编程。 所以我不确定。