请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
请问如何在 API Flash2806x_Eras()中添加超时机制?
读取(Flash2806x_API_Quickstart.pdf)、我的想法是对 计时器中断进行计数、但这并不有用。 API 有时会禁用中断。 闪存存储器单元中止闪存存储器操作会有害。
让我分享背景信息。
我的客户遇到一种现象:闪存 API Flash2806x_Eras()在其参数不正确时未返回。
现在、他们正在执行权变措施。
当然、它们将更正其他参数。 同时,他们要求我为 API Flash2806x_Eras()添加超时机制。
注:
- 客户的论点对他们的应用程序代码并不适用、但在 F28069硬件方面是在范围内的。
- 他们从 RAM 中调用 Flash2806x_Eras()。