This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:功能方框图中的 CPU1.CLA1数据 ROM

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699797/tms320f28377d-cpu1-cla1-data-rom-in-the-functional-block-diagram

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我们在 DS 方框图中看到一个方框[CPU1.CLA1数据 ROM]、图1-1。

您能告诉我 C28x 存储器映射表6-1中哪一个对应于该框吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    此信息在器件 TRM 中提供-

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    非常感谢。 我没有检查 TRM。