This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:使用内部时钟(INTOSC2)时、请提供建议或说明

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672912/tms320f28065-please-advice-or-give-the-note-us-when-using-internal-clock-intosc2

器件型号:TMS320F28065

各位专家:

我们希望使用内部时钟(INTOSC2)作为主时钟源。 我注意到了 Blow 中的勘误表。

振荡器:复位后、CPU 时钟切换到 INTOSC2可能会导致缺少时钟条件


对于硬件侧、GPIO38 应拉至高电平、X1引脚 应接地、X2引脚断开。

如果有任何建议或注意事项要使用除 aboves 以外的 INTOSC2、请告知我们。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikosi-San、
    勘误表完全捕获了所有要求/问题。