请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 我将快速评估 ACI 牵引电机应用。 我最终想要控制的电机是四极电机、额定电流为600安培、电压为96V。 我注意到、套件 GUI 的典型 ADC 满量程电流约为20、满量程 IQ 电流为10。
您是否认为降低的模拟分辨率(即0至3.3V、电流为0至600安培)仍然允许 FAST 成功控制这样一个电机?
您认为 FAST 逻辑能够成功地"识别"这样的电机吗?
目前正在与小型电机配合使用、以便在升级之前了解该技术。 只是想知道这样一个规模的扩大是可能的。