This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:为 XDS200设计调试接口

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699033/tmdsemu200-u-designing-a-debug-interface-for-the-xds200

器件型号:TMDSEMU200-U

您好!

我在设计 XDS200的调试接口时遇到了问题。 计划使用 XDS200对包含28377S 的硬件进行编程和调试。

我的问题是、为了连接 XDS200、我必须在电路板上考虑哪些因素(最好与我发现的 TI-14引脚搭配使用):

这里  找到了我的芯片上没有的引脚的引脚排列。 如何处理 VTREF、KEY、RTCK、EMU0和 EMU1? 我一侧是否需要上拉或缓冲器? 有一些陈述说明了它们的用途、但没有说明如何连接它们。

我还找到了一些适用于 XDS5XX 和 XDS110的其他资源、但没有适用于 XDS200的资源。

我很乐意先提供一些资源!

非常感谢!

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    请参阅 F28377S 数据表中的以下部分、了解14引脚到 MCU 的连接以及布线长度等指导

    http://www.ti.com/product/TMS320F28377S/datasheet/emulation-jtag-sprs8808282#SPRS8808282

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 感谢您的帮助!
    Dominik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattew、您好!

    经过一些研究、我有一个后续问题:在数据表中、未明确说明连接器的引脚编号是如何的。 数据表建议如下所示(查看电路板上的公头部分):

    Segger 主页 还具有连接器的引脚排列:

    但同样,它没有明确指出,如果这是公连接器或母连接器的视图,这会产生巨大的影响。

    在这里也找不到信息、我希望我不要错过它。

    很抱歉、我很挑剔、但我想避免订购一组错误连接的电路板。

    您好!

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    不用担心、这肯定是您提到的正确方法。  我将介绍我们对公连接器的看法、即电路板上的放置位置。  下面是 XDS200随附的14引脚适配器的图片、您可以看到引脚6内部放置了一个块、用作钥匙引脚。  

    虽然它采用 NC 原理图、但实际上、一旦电路板组装完毕、插头引脚始终会手动断开。  您还可以在 此处参考 F28379D 集线站的原理图/板级配置文件、该集线站在板上实现了 JTAG 接头。

    最棒的

    Matthew