This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:无法导入 TI 提供的 CCS 工程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672441/ccs-tms320f28377d-cannot-import-ccs-project-provided-by-ti

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TIDM-Delfino-EtherCATCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 我目前正在尝试使用 F28377D 实现 EtherCAT 通信。

在 TI 主页中、我可以找到一些用于 EtherCAT 通信的材料、例如评估板、名为 Launch Pad 的材料和电路板的示例软件(CCS 项目)。 它们链接在"">www.ti.com/.../TIDM-DELFINO-ETHERCAT"中

但是、在 CCS 上导入示例软件时遇到问题。 该软件已在上面的链接上下载,其名称是“TIDM-Delfino-EtherCAT 软件(修订版 A)(ZIP,4498KB),2017年6月7日”

错误消息如下所示:

“错误:导入项目'PDI_hal_test_app'失败,因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装 C2000v15.9编译器-单击'View > CCS App Center'以检查编译器更新是否可用,或手动安装编译器并通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'将其注册到 CCS。”

我已将编译器更新为最新版本(v18.1.0.LTS)、但结果相同。 错误消息中提到的 C2000v15.9编译器未在 TI 主页中找到。

我在 CCS 版本6.1.1和7.1.0下尝试过这种方法。 在 Windows 10中。

请告诉我应该怎么做。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要完全安装 v15.9编译器。

    在 CCS 中打开菜单"Help - Install New software"。 在"使用..."字段中 选择"Code Generation Tools Updates - HT t p://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32

    然后取消选中"Show only the latest versions of avalibable software"、然后您将在列表中看到"C2800 C/C++ Compiler v15.9.0"。 但请注意-不要将其与"ARM C/C++编译器 v15.9.0"混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minho、

    您是否能够解决导入项目时出现的问题?

    此致、
    Ozino