This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:~TMS320F28xxx 的硬件设计指南

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699941/tms320f28375d-hardware-design-guidelines-for-tms320f28xxx

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、谁知道我可以在哪里找到指南 f 或 F2837x 变体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    此器件系列没有具体的指南。

    我们已尝试将相关信息捕获到 DS 和 TRM 中。 如果您在阅读标准技术文档和查看 controlCARD 原理图(可在 C2000ware 中找到)后还有其他问题、请随时在此处(e2e 上)发表您的特定问题、我们将提供其他指导。