This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:pragma DATA_SECTION nto 正常工作、地址仅显示 ITRAP

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673047/ccs-tms320f28062-pragma-data_section-nto-working-address-only-shows-itrap

器件型号:TMS320F28062

工具/软件:Code Composer Studio

您好、再说一次、

使用"#pragma DATA_SECTION "指令时遇到问题。  

这就是我拥有的:

在我的 C++文件中:

#pragma DATA_SECTION (".firmwareVersion")
unsigned int firmwareV = 0x0001;


//.cmd 文件

FLASHH :origin = 0x3E8000、length = 0x000001 /*片上闪存*/
。
。
。
SECTIONS
{.firmwareVersion
:>FLASHH, PAGE = 0
。
。 

但是、当我查看存储器浏览器时、它会显示 alll "FFF"

我出了什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我在 G****搜索引擎的最后一个搜索结果中找到了该解决方案。
    必须将变量声明为"extern "
    e2e.ti.com/.../365269
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到您解决了这个问题。 感谢您分享您的调查结果。