This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:新 C2000项目应使用什么库套件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699939/ccs-launchxl-f28379d-what-library-suite-shall-i-use-for-a-new-c2000-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我不熟悉 C2000和 CCS 环境、想在浏览了多日专题讨论会文件后启动一个新项目。 但我对所有库感到困惑:c2000_Ware、controlSUITE、devicelib 和 bitfield 库。  

从头开始新项目的最佳做法是什么? 要使用的最新库套件是什么?

提前感谢。

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您应该以 C2000Ware 为基础进行任何新开发。 controlSUITE 不再进行更新、任何新的配套资料和修复程序都将进入 C2000Ware。

    无论您使用位字段还是 driverLib、基本上都是首选项。 我个人喜欢位字段、这是车间实验室中使用的方法、但有些人更喜欢 driverLib 的抽象。 两者都适合开发。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Alex