This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:运行温度

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699679/tms320f2802-operation-temperatures

器件型号:TMS320F2802

TMS320F28027PTT

TMS320F28027PTS

TMS320F28027PTQ

参考 数据表:TMS320F28020.pdf

对于上述3个器件、除了工作温度差异之外、它们有哪些不同?

对于现有设计、TMS320F28027PTT 也是一种短期散热解决方案、是否有人反对使用 VGA RAM 冷却散热器?

还是市场上首选的粘合剂?

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了热额定值外、它们是相同的。
    t 105°C
    S 125C
    Q 125C AEC Q100

    请查看数据表。

    我无法评论散热器或粘合剂的使用、让我看看我是否可以让其他人评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、谢谢。
    我读过数据表、想知道是什么使它们不同;可能是重复测试...
    另一个问题:我正在测量 IC 的外壳温度、"外壳温度"是否="工作温度"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、额定温度为结温:TJ (3)
    3) TA (环境温度)取决于产品和应用、并且可达到器件的额定 TJ 最大值。 请参阅第5.8节、
    散热设计注意事项。