This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:TMS320F28379DZWT

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699436/ccs-tmdsemu110-u-tms320f28379dzwt

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

好的、储罐。

我想使用辅助调试接口(UART 的线路 RX/TX)、我需要在原理图中规划到连接器的连接。

我需要知道连接器14引脚信号的说明或说明或原理图示例、对于 TI 来说、有什么说明或说明或信号原理图示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv、您好!

    对于使用 CCS 进行编程和调试、通常使用 JTAG 调试探针(或仿真器)。  XDS110就是其中之一。  在电路板一侧、我建议查看 F2837x 数据表的"仿真/JTAG"部分。  数据表可在以下位置找到:
    http://www.ti.com/product/TMS320F28379D

    此外、许多人还将在 C2000和其他器件之间使用辅助通信路径。  例如、如果需要 UART、C2000上的 SCI 外设可以满足需求。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我将在调试器(TMDSEMU110-U)中使用,并希望在连接器14引脚连接到 UART RX/TX 线路中使用

    我 需要 有关14引脚连接器上其他引脚的更多信息(说明或原理图或数据表)。

    我需要连接此引脚(1、2、3、4、6、 8、9、10、11)以便 UART RX/TX 通信正常工作?

    如果我可以  在 通信 UART RX/TX 工作时将引脚 GPIOOUT 连接到 LED?

    我很乐意尽快作出答复

    (参见图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv、您好!

    我现在看到您正在尝试的操作-使用用于 UARTTX 和 UARTRX 的 AUX 连接器。

    我对这方面没有太多的了解、并将向其他人转发。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、

    请检查以下开机自检、并对辅助连接器的针脚进行一些说明。 XDS110用户指南(SPRUI94)的修订版仍在准备发行、其中包含此信息。

    e2e.ti.com/.../2562043

    CC3220 Launchpad 是一个示例原理图-更具体地说是 J7连接器周围的电路。

    >>我需要连接此引脚(1、2、3、4、6、 8、9、10、11)以便 UART RX/TX 通信正常工作?
    否、仅 UART 引脚和 TGTSUPPLYVIN (在上面的线程中也提到)

    >>以及通信 UART RX/TX 工作时是否可以将引脚 GPIOOUT 连接到 LED?
    此时、GPIO 引脚只能通过 dbgjtag 实用程序进行控制、这减少了它们的实际使用、因为没有本机 API、因此可以将其集成到本机 Windows 或 Linux 应用程序中、例如。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔