请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我使用的是具有 SYS/BIOS 6.53.1.03的 F28335 DSP。
为了开发我的项目、我使用 28335_RAM_lnk.cmd、但我不能使用 UIA 来检查任务的时间。
我想知道我需要使用 controlSUITE 和 UIA 运行 SYS/BIOS 6.53.1.03的哪个链接文件。
谢谢!