This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用"CAN x 消息 RAM"作为一个普通 RAM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/673025/tms320f28377s-use-of-can-x-message-ram-as-a-normal-ram

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我正在寻找 μ µC 中的 RAM 空间。

如果  我们不使用相应的 CAN 控制器/upp、那么使用 CAN 消息 RAM (2K x 16 à 0x4 9000 / 0x4 B000)或 UPP Rx/Tx MSG RAM 与正常 RAM 类似是否有任何问题?

如果可以、将该 RAM 放置在哪里? (在 SPRS881C 的功能方框图中)我们可以看到 UPP Rx/Tx MSG RAM、它可以直接访问 CPU 总线、但不能直接访问 CAN RAM。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些 RAM 与外设紧密耦合、不应用于一般用途。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    谢谢