This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:高功率 BLDC

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699827/drv8301-69m-kit-high-power-bldc

器件型号:DRV8301-69M-KIT

是否可以使用 DRV8301-69M-KIT 来驱动3kW 2极 BLDC 电机、转速为25krpm、使用24V 电池供电? 如果不是、TI 是否有其他器件用于此类目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法在 DRV8301-69M-KIT 上长时间以满载运行电机。 电路板的电流采样也不能支持如此高的值、它只能在 H/W 电路板上没有任何变化的情况下支持82.5A 峰值电流。
    抱歉、DRV8301-69M-KIT 是迄今为止电流最高的电源板。 您可以自行设计电路板参考套件、如果您对设计有任何疑问、请告诉我。