This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:TMDSDOCK28379D 文档

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672785/tmdsdock28379d-tmdsdock28379d-documents

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARETMDSCNCD28379D

您好!

我将开始使用 F28379D Delfino 实验板套件。 我无法在您的网站上找到2个非常重要的文档:

1.集线站原理图  

2.控制卡外引脚表,显示所有引脚的功能。  

请尽快通过 hermansoyfer94@gmail.com 联系我、并提供这两个文档。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    您可以在 controlSUITE 或 C2000ware 中找到这些硬件设计文件。
    对于 controlSUITE、您可以导航至:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0

    对于 C2000ware:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

    此致、
    Gautam