This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8302-HC-C2-KIT:Code Composer

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699046/ccs-drv8302-hc-c2-kit-code-composer

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

我们是慕尼黑大学的学生、正在开发与 BMS 相连的电机控制器。
我们使用的是 DRV 8302 HC 套件、我们的程序运行良好。

´s 一个成功的项目、套件需要永久存储程序。
实际情况是、如果中断供应、它会丢失其代码。

是否有任何潜在的解决方案?

-DRV-8302-HC 套件
Code Composer Studio
-Matlab / Simulink
BMS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 controlCARD? 您可以将项目配置为从闪存运行、并将引导模式设置为"从闪存引导"。 更多详细信息、请参阅器件的数据表和技术参考手册。 下面文件夹中的示例工程也可能是您的参考、您可以在 controlSUITE 的"device_support"文件夹中找到一些示例工程、这些示例工程可从 TI 网站下载。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\Gui_project_InstaSPIN_BLDC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´ren´t TI 的 CC2803X 和 Code Composer 5.5.0、但我找不到任何"从闪存启动"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 F28035数据表中的第6.1.9节、该节包含有关引导模式的部分、以及 CC2803X controlCARD 的原理图、其中包含一个用于设置引导模式的开关(SW2)。 更多详细说明、请参阅可从 TI 网站下载的 F28035技术手册。