This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:TMS320F28027F 的一些问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672220/ccs-tms320f28027f-some-issues-for-the-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

 如果 IPM 过流(TZ1或 TZ2或 TZ3变为1)、是否有关闭 PWM 的程序?谢谢?

TMS320F28027F EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到的是哪个示例项目?

    您可以按照以下步骤执行此操作。
    1.将 IPM 的 FAULT 引脚连接到 F28027F TZ1/2/3引脚的 GPIO
    2.将 GPIO 配置为 TZ 功能。
    3.配置 ePWM 模块的 TZSEL 和 TZCTL 寄存器以设置触发区源和状态。

    如果 TZ1/TZ2/TZ3引脚上存在低电平输入、则 controlSUITE 和 MotorWare 中的所有电机控制示例项目都具有此设置以关闭 PWM。 您可以在这些示例项目中找到更详细的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ming,

    感谢您的评论。

    1.现在我想知道 F28027F.CMD 和 F28027.CMD 之间的区别是什么(就像 F28027F.CMD 改为 F28027.CMD 一样、调试是错误的)、谢谢吗?

    如果我们将 controlSUITE 程序加载到项目中、是否有任何操作过程?例如、我要在 proj_lab05b 中加载 SCI (motorware 中没有引用)、我们需要做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想在 MotorWare 中使用 instaSPIN-FOC 算法、请保留 M1 RAM 以供库在 F28027F 中使用。 F28027无法支持 instaSPIN-FOC、因为它的 ROM 中没有 instaSPIB 库。
    2.您可以将 controlSUITE 的程序代码合并到 motorware 中的实验项目中、但必须在 controlSUITE 中包含所有相关的头文件。 要添加 SCI、您可以参阅 motorware 文件夹中的 motorware_hal_tutorial.pdf 文件、了解如何在不使用 controlSUITE 的情况下将 SCI 文件添加到实验项目中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ming,

    感谢您耐心的回答、我将尽力解决此问题。