This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699640/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

大家好、我正在研究 DRV8301-69M 板如何充当发电机、我想知道是否有人可以澄清控制器如何从中压线路获得电力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪款控制器? controlCARD 或 DRV8301? 正如您在其他两个线程中发布的那样、如果您所说的控制器是 controlCARD 上的 C2000控制器、则可以为 controlCARD 使用外部电源。
    请参阅 DRV8301数据表、您可能会为降压电源控制器和逆变器使用不同的电源、但接地端必须连接在一起。