This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:在 InstaSpin FOC 上测量电机电流(实验5b)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672688/ccs-tms320f28069m-measuring-motor-current-on-instaspin-foc-lab-5b

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对在 InstaSpin FOC 实验5b 上测量电机电流有疑问。

我们测量了"is _a"(= Id_a^2 + IQ_A^2的平方根)、其中包括"电机的全局变量"、

结果不稳定。

我们认为我们可以正确驱动电机。 (=我们可以使用 Instaspin lab5b 来使用速度控制)

我们想知道电机电流和功耗。

由于是瞬时测量值、因此是否为 S_A 不稳定?

电机电流是否有任何其他变量,或者我们应该计算的平均值  

电机电流,例如,测量512点的“is”,并计算其平均值?

高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Id 是实际磁电流、Iq 是驱动电机的实际扭矩电流、两者都无法保持恒定、 但非常接近 Id_ref 和 IQ_ref 的设置参考值、因此也无法保持恒定值、尤其是电机负载正在变化。 您可以根据自己的要求计算平均值。