This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672610/ccs-launchxl-f28069m-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有一个演示使用 eQEP (霍尔效应正交编码器的速度控制)的示例项目、在该项目中、我可以读取两个电机的反馈并使用差分来调节其中一个电机的 PWM? 此外、如果机器人转弯、并且我们不希望两个电机的速度相同、这种情况可能会如何工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 instaSPIN-MOTION 项目、例如 motorware 中的 lab12x、lab13x 项目、这些项目展示了如何使用 eQEP 模块连接编码器、以及如何获取电机控制的转子位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Yanming、我没有使用旋转、因为我没有三相电机。 还有其他示例可以直接使用它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 您可以从下面的链接下载并安装 C2000 controlSUITE、然后您可以在下面的文件夹中找到 eQEP 示例项目。

    www.ti.com/.../controlsuite

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806X_Examples_ccsv5\eQEP_freqcal
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\eQEP_pos_speed