This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVBLDCMTR:磁通满量程频率检查 Motorspin GUI

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8301, LVBLDCMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696564/lvbldcmtr-flux-full-scale-freq-check-motorspin-gui

器件型号:LVBLDCMTR
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-DRV8301

我刚刚开始使用 LAUNCHXL-F28027F 和 BOOSTXL-DRV8301、并遵循5b 项目电机识别。 其中一个参数在测试后超出范围,即满量程频率检查。 结果是什么?如果需要、如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能给我提供更多详细信息吗? 您是否在 GUI 中选中了"user.h Params"框? 相关参数的值是多少? 也许具有错误条件的 GUI 屏幕截图会有所帮助。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     未使用"user.h"。  磁通*满量程频率=24.61V、 满量程 V=24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正在运行实验5b 吗? 您应该从 lab2b 开始来识别参数-一旦设置了这些参数、您应该更新 user.h 中的磁通值并选择"user.h Params"来载入您自己识别的值。

    此处、"Flux"指 gMotorVars.Flux_VpHz 变量、而"Full Scale Freq"指 gUserParams.iqFullScaleFreq_Hz 变量。 gUserParams.iqFullScaleFreq_Hz 变量由 user.h 中的 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz define 语句设置;Flux_VpHz 由 FAST 更新、具体取决于电机参数。

    请检查这些值以查看它们是否合理。 如果您尚未使用 lab2b、请重新访问、并使用正确的值更新 user.h

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我在 user.h 上运行了识别电机、但未使用 appProgram=rame proj_lab02b 进行检查、结果几乎相同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user.h 中的 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 值是多少? 您是否根据您的电机规格设置了它?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用"user.h"。 我认为我在查找特定电机参数的培训视频中遵循了这些方法。 电机以 LVBLDCMTR 的形式出售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电机识别期间被"忽略"的"user.h"参数是电机参数 Rs、Ls、磁通、Rr 和磁化电流。 这是因为 FAST 使用它的算法来估算这些值。 "user.h"中的其他参数仍然是必要的、因为它们提供了有关电路板和所用电机的最大电流/速度额定值的重要详细信息。 浏览 lab2a/2b 的实验指南、它会要求您在"user.h"中设置一些值。 请不要混淆不选择"user.h Params"复选框、因为根本不使用此标头。 控制器和估算器在初始化期间从该标头加载值。 您看到的错误是由"user.h"中设置的值引起的

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管我将您的评论标记为"回答"、因为我没有完成所需的操作、但我一定错过了一些内容、因为我仍然会遇到相同的错误。

    e2e.ti.com/.../8176.user.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您根本不会修改 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz。 您是否尝试过稍低的 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实从800改为750、结果很好。 现在、我将尝试了解如何在理论上设置这样的值。 我希望在 www.ti.com/.../LVBLDCMTR 的描述中看到一个值 。 我也不明白为什么这不在独特的电机定义中。 关于独特电机的一切似乎都应该在那里完成。