This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要有关微控制器中包含的 TI 启动的更多信息

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672336/tms320f28379d-need-more-information-on-ti-boot-contained-on-the-microcontroller

器件型号:TMS320F28379D

据了解、TI 启动可以通过串行方式下载 Intel hex 文件。 是否有方法保护 IP 并下载加密文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、
    ROM 加载程序不支持您所需的内容。 用户必须将其作为应用程序的一部分实施。

    此致
    Santosh Athuru