This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 的 SPI 硬件电路/布局指南

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672453/tms320f28377s-spi-hardware-circuit-layout-guide-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

我的客户将计划使用 SPI 以50MHz 时钟速度进行两个 TMS320F28377S 通信、

我们是否有关于两个 TMS320F28377S 之间20cm 距离设计的任何硬件电路/布局指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈迪、

    在路由高速信号时、您应该在信号布线正上方或正下方具有连续的接地层(无中断或通道)。 这种受控阻抗提供了干净的接地电流返回路径。

    此致、
    Peter