This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:PMSM 磁场定向控制系统的 PI 参数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668354/launchxl-f28379d-pi-parameters-for-a-pmsm-field-oriented-control-system

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

尊敬的朋友:

首先、很抱歉、如果我在错误的论坛上发布此帖子(可能是)。 我没有找到任何适合这种情况的论坛。

无论如何、我目前正在使用我的 LAUNCHXL-F28379D 版本1.1为大学中的竞争电机实施磁场定向控制。 我正在关注 SPRABQ2应用报告《三相永磁同步电机的传感磁场定向控制》,作者是  控制系统中三个 PI 控制器的 Manish Bhardwaj (在 www.ti.com/.../sprabq2.pdf 上获得)(第10页)。

我搜索了很多、但找不到答案。 由于它是一个 MIMO 系统、我不知道如何正确处理它并自行查找值。 那么、我的问题是:是否有人知道三个 PI 控制器的 Kp 和 Ki 参数? 它们可能是 DQ 坐标和系统其余部分中机器参数的函数(如电阻、电感、惯性矩、转子磁通、直流总线电压、 等)。

如果能干的 TI 员工能回答这个问题、我将不胜感激、但如果其他人知道、我也将不胜感激。

谢谢、

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    如果您按照本文档进行操作、则会出现增量构建级别、首先关闭电流环路、然后关闭速度环路。 两个控制器用于电流环路、一个用于速度环路。

    可以从电机的 DQ 域模型中了解电流环路控制器。 它是电机绕组的简单 L 和 R。 但是、我们没有使用基于模型的方法来调整这些控制器。 在电机控制中、传统上首选基于步进的调优、因为电机驱动器的许多规格都在时域中。

    因此、您将找到该文档的 KP 和 KI 基于实验调整。 调优肯定有改进的余地。

    对于速度环路、基于模型的方法、即使用 L、R、扭矩等变得更加复杂、通常使用经验方法、这就是您所指向的文档中遵循的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Manish!

    我没有意识到我们可以将 MIMO 系统视为用于 PI 调优的三个 SISO 系统。 这肯定会对我的研究有所帮助。

    此外、恭喜您选择 SPRABQ2。 这是一个非常好的文档!