主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 DRV8301、 BOOSTXL-DRV8301
您好!
我正在尝试实施代码、以便28069M Launchpad 能够识别我们的定制 VSI。
目标:
使用定制逆变器和28069M Launchpad 运行 PMSM
系统:
PMSM - Emrax 208、300Vdc、80kW 电机、具有 RM44IE 编码器
定制 VSI
LEM 电流传感器(由于我们使用的是编码器、因此没有电压传感器)
LaunchPad - 28069M
到目前为止已完成:
我们一直使用 BOOSTXL-DRV8301来熟悉 CCS 和 Instaspin。 已成功完成大多数适用的 motorware/instaspin 实验(1、2、3、5c、12a -由于 DRV8301无法提供所需的电力、因此未获得准确的结果)。
我们设计了一个适合28069M 的主板、我们已将必要的引脚与 launchpad 上的引脚相关联。
我在网上搜索了与将28069M 与定制 VSI 搭配使用相关的主题、但未找到任何内容。 我浏览过 drv8301.c 和.h 文件、但我感到很损失。 如果能就从何处开始和/或寻找什么提出任何建议、我们将不胜感激。
谢谢、
Roberto