This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:将 XRS 引脚9直接连接至3.3V 是否会损坏。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672364/tms320f28035-can-xrs-pin-9-be-damaged-by-connecting-it-directly-to-3-3v

器件型号:TMS320F28035

您好!

我将 TMS320F28035用于电机控制项目、并使用 TMS320F28035制作了控制器板。 XRS 引脚9错误 地通过零欧姆电阻器而不是数据表中提到的2.2K 欧姆连接到3.3V。 PCBA 已通电、但 XDS100 JTAG 通信失败。 在进行一些调试后、该错误被实现。

我的问题是:

 1.引脚或器件是否可能永久损坏?

如果没有、为什么在连接到3.3V 的2.2K 上拉电阻器后、引脚仍然持续下拉至零、从而导致 JTAG 故障?

此致

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米兰
    您已经创建了一个关于同一主题的帖子、主题行不同。 请勿创建重复帖子。 关闭此主题、我们将在另一个主题中继续讨论。