Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
我想将我们每个产品的序列号写入微控制器的 OTP。 在 controlSUITE 中、我找到了一个示例、展示了如何写入微闪存。 但是、没有示例说明如何写入微控制器的 OTP。
可以有人帮助我吗? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将我们每个产品的序列号写入微控制器的 OTP。 在 controlSUITE 中、我找到了一个示例、展示了如何写入微闪存。 但是、没有示例说明如何写入微控制器的 OTP。
可以有人帮助我吗? 非常感谢。
您好!
请搜索"我们可以使用闪存 API 对 OTP 进行编程吗?" 在 Flash wiki 页面中: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Flash_FAQ
谢谢、此致、
Vamsi
长、
很高兴我的 wiki 页面对您有所帮助。
我想您使用的是 SPNU595的旧版本。 请参阅下面从 wiki 复制的闪存 API 参考指南链接。 C2000器件不需要 Fapi_enableBanksForOtpWrite()函数。 C2000和 Hercules 客户以前共享的旧 SPNU595文档。 因此、在旧文档中、您会看到一条注意事项、即此函数不适用于 C2000器件。 在最新的 C2000专用 SPNU595中、我删除了此函数。 希望这对您有所帮助。
(a) F28M35x 和 F28M36x 闪存 API 参考指南链接: http://www.ti.com/lit/pdf/spnu595
(b) F2837xS 闪存 API 参考指南链接: http://www.ti.com/lit/pdf/spnu630
(C) F28004x 闪存 API 参考指南链接: http://www.ti.com/lit/pdf/spnu628
(D) F2837xD 和 F2807x 闪存 API 参考指南链接: http://www.ti.com/lit/pdf/spnu629
F2807x 用户注意事项:SPNU629中提供的示例实现(示例)使用200MHz CPUCLK 频率、因为该文档主要针对 TMS320F2837xD 器件而编写。 如数据手册中所述、TMS320F2807x 用户不应使用超过120MHz 的 CPUCLK。
谢谢、此致、
Vamsi