This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:处理 VREFHI 的未使用引脚

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670423/tms320f28062-deal-with-unused-pin-of-vrefhi

器件型号:TMS320F28062

您好、C2000团队、

 这个问题与 A/D 基准有关。

 在我们的设计中、VREFHI 连接 到外部基准、出于成本考虑、我们希望将 DSP 的内部基准用于 VREFHI。 对于备用设计、我们希望将 VREFHI 连接到 VDDA、但请参阅数据表 VREFHI 应连接到模拟接地。 那么、我可以将 VREFHI 连接到 VDDA 吗? 提前感谢。

此致、

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaobing、

    是的、您可以将 VREFHI 保持连接到 VDDA。 当整个 ADC 模块未以任何容量使用时、建议将 VREFHI 接地。 对于您描述的情形、ADC 正在被使用。 VREFHI 也被用于一个备份功能。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tks、Tommy、请您发表评论。 如果数据表中的"完整"、这将不会有问题。 再次感谢 Tommy。 )   

    此致、

    晓宾(Eric)