This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:controlSUITE

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672106/launchxl-f28377s-controlsuite

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

 在 SPRUHX5D 中、可以说 :分辨率应该通过使用进行配置
F2837xS_ADC.c 中 controlSUITE 中提供的 AdcSetMode 函数

但我无法 找到它。 这是在哪里? 可以告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处找到相同的内容:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_common\source

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、我根据您的说明获得了它、但当我尝试使用 CCS 导入它时、它无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 可以打开此文件。 还可以。