This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:串行闪存编程器

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698878/tms320f28335-serial-flash-programmer

器件型号:TMS320F28335

您好 Sal、

我们按照您的示例链接所述的相同过程操作。

在终端中传递的参数:

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
serial_flash_programr.exe -d F2833x -k F2833x_flash_kernel PQCR.txt -p COM5 -b 9600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

但我们仍然无法成功下载固件。


错误:
无法识别的器件名称:Xf2833xX

已尝试使用不同的 PC 串行端口以及 USB 转 UART 器件。

是否有任何其他工具可用于调试实际问题????

我们有一个用于 F2833微控制器的固件文件(file.out)


请尽快回复、因为我们已经在 TI 论坛上发帖、已经超过15天了、 我们需要在周一交付产品、我们即将到截止日期、要从 TI 团队获得一份回复、我们的整个团队需要1天、上午至晚上等待您的回复、我们谦逊的请求请将此作为高优先级、并尽快回复我们的邮件


谢谢、此致
江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    在参考您已  回复社区成员 vesgine 的博客"TMS320F28335:串行闪存编程器"后、我遵循了相同的步骤

    现在它正在将我的文件下载到设备中,非常感谢您的支持,但最终却出现了错误,如...

    无法打开内核文件 F28335_flash_kernel.txt。 它是否存在?

    IAM 共享屏幕快照,请查找附件,我是否在提供参数时出错,如何解决此错误

    IAM 正在等待您的善意帮助、

    谢谢、此致

    江原高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、串行闪存编程器不会查找器件的 F2833x 命令行参数。 我们将添加它。 但是、您可以改用 f2805x 器件名称。 它不会影响串行闪存编程工具的功能。

    您需要为所使用的 txt 文件提供相对位置或绝对位置的路径。 exe 正在查找该文件,但无法找到它,因为它与该 exe 不在同一目录中。 您可以使用相对路径或绝对路径来指定文件的位置。 这应该会解决它。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    我已经在 python GUI 中创建了 python GUI、如何通过 python GUI 进行集成和运行

    您能提供有关此方面的任何想法或数据表吗,对我来说真的很有帮助

    IAM 正在等待您的回复

    谢谢、此致
    江原高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不是 Python GUI 专家。 很抱歉、我们不能为此提供太多帮助。

    谢谢、
    SAL