This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDC3359 PLC 节点配置

Guru**** 2619225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697312/tmdsdc3359-plc-node-configuration

大家好、我有一个 TMDSDC3359数据集中器。 当我引入./PLC_setup.sh 命令以将来自 TMDSPLCKITV4-CEN 的 PLC 配置为节点时、将显示下一条错误消息

-sh:./plc_setup.sh:无此类文件或目录

在哪里可以找到该文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一问题已转交给专家,专家可能在下周作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    您是否在/home/root/PLC 下查找脚本? 这应作为封装的一部分提供。

    此致。