This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:回流焊曲线

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671842/tms320f28062-reflow-profile

器件型号:TMS320F28062

 TMS320F28062P 是否可以通过2次回流?

最长时间可保持在>240C、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃罗

    在240C 时进行两次回流焊应该可以。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    谢谢。
    在最大时间内、每次都保持在240C 以上的情况如何?

    B.R.
    皮埃罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    皮埃罗

    这取决于所使用的焊料类型和所用烤箱的回流焊曲线。 通常、回流温度时间周期(在您的情况下为240C)限制在大约一分钟左右。

    此致、
    Peter