This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PWM 频率计算

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699078/tms320f28377s-pwm-frequency-calculation

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我正在从事 LAUNCHXL-F28377S 的工作。 我已经用这个生成了 PWM、但无法计算频率。 我假设 EPWMCLK = PLLSYSCLK/2 (作为默认值)并且 这个电路板的 PLLSYSCLK 为120MHz。 是真的吗?

我正在为此使用加减计数 器、因此我的 Tpwm = 2 x TBPRD x Ttbclk、其中 Ttbclk = 1 / EPWMCLK /(HSPCLKDIV X CLKDIV)。 在测试我的 IF 时、如果我采用 TBPRD = 2、我的 PWM 将生成16.275KHz (HSPCLKDIV = 6且 CLKDIV = 6)。  

请在这方面帮助我。

此致

Jaydeep Parmar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaydeep、

    LAUNCHXL-F28377S 的外部振荡器为10MHz、PLLSYSCLK 将取决于应用中完成的配置。
    是、默认情况下 EPWMCLK = PLLSYSCLK/2。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您提到的配置、EPWMCLK 看起来是50MHz。 检查 SYSCLK 应用程序中的配置。
    有关更多详细信息、请参阅以下文章:
    e2e.ti.com/.../621257

    谢谢
    Vasudha