请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我目前正在进行 C28x_Microcontroller 多日技术讲座中的实验7、我无法理解'EPwmxRegs.CMPCTL'寄存器对项目的影响。 我已经尝试阅读了实验大纲以及用户手册、但我似乎无法弄清楚'HDWxFULL'位、'HDWxMODE'位和'LOADxMODE'位的功能。 我读出"影子寄存器"是指读取实际寄存器、或仅复制实际寄存器的寄存器。 正确处理该位对于相对较慢的系统有多重要? 我了解了解决方案计划中的完成方式、我是否可以每次都这样设置它们?
最后一点是、 当我尝试通过"Scripts"->"RealTime Emulation Control"->"Run Realtime with Reset"运行程序时、我只会看到 ADC 缓冲区中的更新值在我单击"pause"时更新、这也是图形更新的唯一时间。 对吗?
谢谢!