This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我对 TMS320F28377D 的看门狗电路有疑问。

Guru**** 2617685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695702/tms320f28377d-i-have-a-question-about-the-watchdog-circuit-of-the-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

您好!

我正在测试 TMS320F28377D 的看门狗电路。 为了进行测试、我没有在代码中调用 Servicesedog ()函数、所以我已经确认 CPU 被看门狗复位。

但是、一旦看门狗生成 CPU 复位、您就无法在 CCS 中使用 Reset CPU 命令或 Restart 命令重新运行代码。
(重新加载输出文件后、我可以重新运行程序)

我记得、当我使用 TMS320F28335进行测试时、在看门狗进行 CPU 复位后、RAM 区域中的代码再次被自动执行。

在 TMS320F28377D 中、是否有需要在看门狗复位 CPU 后清除的电路或位?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam、

    此器件在 WD 复位时清除 RAMS、因此在 WD 复位后无法运行。 这样做是为了在所有 RAM 位置上初始化正确的 ECC。 早期器件在 RAM 上没有 ECC。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速友好回答。