This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:如何使 HVPM 无传感器项目支持 IPM 电机?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698074/tms320f28034-how-to-make-hvpm-sensorless-project-to-support-ipm-motor

器件型号:TMS320F28034

尊敬的香榭丽舍

 来自控制的 HVPM 无传感器仅具有一个参数(LS)、即定子电感。 如果电机是 IPM、则提供了 Ls-q 和 Ls-d 并且它们不同、如何在此设置中配置此参数? 谢谢。。。

//定义电机参数(Estun Servomotor)
#define RS 2.35 //定子电阻(欧姆)
#define Rr //转子电阻(欧姆)
#define LS 0.0065 //定子电感(H)
#define lr //转子电感(H)
#define LM //将电感放大(H)
#define 极点8 //极点数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例项目适用于具有 LD=LQ 的非凸极电机。 如果 LD 和 LQ 不同、通常可以对每个轴使用 LD、LQ 的平均值。 这可能会导致角度估算方面的小误差、但对于大多数速度范围和应用而言应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    感谢您的评论。 我将尝试您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为该主题现在已关闭。 如果您有进一步的查询、请忽略关闭并 在此主题中回复、或者如果您回复太晚、请参阅此主题并发布您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    是的、现在可以关闭。