This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 CLB、将输入绝对编码器信号转换为增量信号并将其输出

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698079/tms320f28379d-using-the-clb-convert-the-input-absolute-encoder-signal-to-incremental-signal-and-output-it

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

以下链接是否有更新?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/597876?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=PTO

我的客户希望使用 CLB 将输入绝对编码器信号转换为增量信号并将其输出。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、

    我们没有一个库来完成此操作、可以单独生成脉冲输出-请参阅以下文档。
    www.ti.com/.../sprac77.pdf
    编码器接口实现可通过对应编码器的位置管理器库单独提供。
    由于 CLB 资源的限制、实现两个函数的组合、绝对编码器和 PTO 选项是不可行的。

    Bharathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bharathi-San、

    感谢您的信息。

    我认为2018年库将作为附加 CLB 逻辑发布、但它是否发布?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    我在上面共享的文档详细介绍了发布的 PTO 库。
    今年没有计划推出有关脉冲序列生成选项的新版本。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharathi-San、

    感谢您 的信息。

    此致、

    Sasaki