This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D:并行数据通信

Guru**** 2617035 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699224/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-parallel-data-communication

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我们希望在 LAUNCHXL-F28379D 中使用并行通信端口。 对于连接器(0.4mm 间距)端口、您是否可以建议我们使用具有接收器端口连接器的任何导线? 我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、

        我认为此连接器不存在任何电线适配器(DF40C-60DP-0.4V (51))。 此连接用于直接板对板连接。

    高密度(HD)连接器上的一些信号来自 Launchpad 接头。

    此外、 SPRAC96可能 会对您有所帮助。

    此致、

    Cody