This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28035:TMS320F28035的 epwm6中断问题

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697414/compiler-tms320f28035-issue-with-epwm6-interrupt-with-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

几天后、我将使用实验套件的 TMS320F28035中的 epwm6问题上传到论坛 comunity E2E。 今天、我使用与 epwm6相同的方式配置 epwm3。 然后、我看到 epwm3正确执行中断。 我不n´t epwm3的n´t、而 epwm6 do 的功能。
请 TI 的某个员工回答我的问题。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享 ISR 代码、特别是确认中断的部分。 这可能会有一些问题。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4789734、

    ePWM3和6通过 PIE 使用不同的路径。 我建议查看 《系统控制和中断参考指南 》中的图76"概述:使用 PIE 块的中断多路复用"、以验证 ePWM6是否正确启用了所有栅极。  

    您还必须在 ePWM3和 ePWM6的中断矢量表中映射不同的地址。 您应该验证 ISR 是否已别名为正确的地址、以及 ISR 的地址是否已放置在中断矢量表内的正确对应地址。

    中断矢量表在同一指南的表108 "PIE 多路复用的外设中断矢量表"中进行了说明。 执行此操作的代码行通常类似于"PieVectTable.EPWM3_INT =&epwm3/timer_ISR;"。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vashuda

    我发送 epwm5和 epwm6配置的屏幕视图。 我n´t epwm6不产生中断、但 epwm5产生中断的原因、配置几乎相同。 我需要说、我尝试使用三个模块来生成三相 SPWM 信号。

    我n´t 抱歉、我之前没有看到您的回答。

    Sebastián μ A