This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CAN 总线连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669328/tms320f28335-can-bus-connection

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我正在尝试使用 TI 外设资源管理器将 F28335连接到 CAN 总线 从我看到的情况来看、建议不仅使用 CAN_H 和 CAN_L、而且在节点之间使用公共接地。 这里是这样吗? 我还应该将 GND 从 DSP 连接到 CAN_GND 吗? 它是否与使用 GND 引脚并将其连接到公共接地一样直接?

感谢您提供的任何帮助。

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    [报价用户="Alejandro Marquez2]]我还应该将 DSP 的 GND 连接到 CAN_GND 吗? 它是否与使用 GND 引脚并将其连接到公共接地一样直接?

    是的、我观察到3引脚 CAN 连接(L、H、GND)的性能优于2引脚连接(L、H)。 GND 连接非常直接。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro
    您会说"建议不仅具有 CAN_H 和 CAN_L、而且节点之间还具有公共接地"。 您在哪里看到了此建议? 根据我的经验,我看到文件在接地方面提供了相互冲突的建议。 如果您打算为总线提供电隔离、这会将讨论的方向变为不同的方向。 SLLA270的第4.4节(第6页)提供了有关此主题的好建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    我在多个网站上看到过这种情况、但对我来说最合适的是这种情况 。   

    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个问题。 我是否需要将外设学习板直接连接到插座、或者 USB 连接是否足以实现 CAN 通信?

    提前感谢您。
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够使用 USB 连接器。 确保 S1处于"关闭"位置。 请参阅 C:\ti\controlSUITE\development_kits\PeripheralExplorer\TMDSPREX28335-HWDevPackage[R5]\PeripheralExplorerBaseboardHWdevPkg 中的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,哈雷什。 我会尝试这个。

    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    您提到的 S1是下图中看到的主电源(SW1)、对吗? 还是有所不同?

    此致、

    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相同。