This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:对 DMC 有疑问

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671870/ccs-tms320f28377s-doubt-regarding-dmc

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 FPU 中使用数字电机控制库  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否因为电机控制库包含大量 IQMath 而提出了问题? 如果您将 MATH_TYPE 定义为 FLOAT_MATH、它将使用浮点。 此外、请确保在编译器设置中启用了浮点支持、并且使用的是 FPU32版本的 IQmath 和 RTS .lib 文件。

    你试过这个吗? 您还有其他问题吗?

    惠特尼