This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:采用 C2000的预测性电池运行状况监控解决方案

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280200, TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698953/tms320f28023-predictive-battery-health-monitoring-solution-with-c2000

器件型号:TMS320F28023
主题中讨论的其他器件:TMS320F280200TMS320F28027

大家好、

附加了一个链接,其中讨论了使用 C2000Tm微控制器“使用低成本微控制器解决方案开发高级预测性电池运行状况监控解决方案”。

价格低于1.5美元

http://www.ti.com.cn/cn/lit/wp/spry215/spry215.pdf

   请‑TI 是否能够提供集成解决方案来预测镍氢电池(NiMH)、镍镉电池(NiCd)和锂离子电池(锂离子电池)的运行状况低于1.5美元

感谢您的及时响应。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    [   ‑用户="Shlomi Yehezkia"]您能不能检查 TI 是否能提供集成解决方案来预测镍氢(NiMH)、镍镉(NiCd)和锂离子(Li m Ω ion)电池的运行状况是否低于1.5美元

    只是一个评论、上述数据似乎是2012年的6年。 目前、成本最低的器件是 TMS320F280200、1ku 价格为2.00美元。 参考:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该白皮书已有6年历史。 当时、我们推广 TMS320F280200作为我们成本最低的器件。 我相信它的起始价格是1.75美元1ku、所以也许这就是他们说1.50美元批量的原因。 我们已停止销售这些精简版本。

    有些电池测试客户使用全功能 TMS320F28027或该系列中的其他器件、如 F28023。  它们提供所有电池测试算法、但我们不为此应用提供任何软件。  您可以从分销商处批量获取报价。