Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、香榭丽舍
在 F280049中、如果将"CAN_setupMessageObject()"标志值设置为"CAN_MSG_obj_RX_INT_ENABLE|CAN_MSG_obj_use_EXT_FILTER"、则在使用"CAN_readMessage()"读取两个连续帧时、只能读取第二个帧。
如果 将 CAN_MSG_OBJ_FIFO 添加 到标志值中、则只能读取第一个帧。
请建议如何配置 以成功读取 两个帧吗? 谢谢!
此致、
Linda