This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:EPMW 问题

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698709/ccs-tms320f28377s-epmw-problem

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我使用 ePWM 模块、遇到了问题。

有人能给我一些关于如何获取波形的提示吗,如附图中所示?

感谢你的帮助

此致

Szymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Szymon、

    一种方法是在向上计数模式下配置三个独立的 PWM 模块、并使用同步时基、然后按照附件中所示设置 AQ 模块。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../PWM-Example.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suzy、

    根据您绘制的波形、它看起来非常直接-您可以从任何现有 ePWM 示例开始、并进行修改。
    通常、您必须处理动作限定符设置以及比较和周期值、以获得所需的占空比。
    如果您遇到使用中的任何特定问题、请告知我们。

    Bharathi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一开始、我就遇到了同步时基问题。 u 使用 EPWMXLINK、但无法正常工作。

    void InitEPwm1 (void)
    {
    EPwm6Regs.TBPRD = 10000;//
    EPwm6Regs.CMPA.bit.CMPA = 2500;//wypelnienie A
    EPwm6Regs.CMPB.bit.CMPB = 0;//wypelnienie B
    EPwm6Regs.TBPHS.ALL = 0;
    EPwm6Regs.TBCTR = 0;
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE;
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;
    EPwm6Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
    EPwm6Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    EPwm6Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    EPwm6Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
    EPwm6Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
    EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
    EPwm6Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;
    EPwm6Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;
    
    EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = 5000;//wypelnienie A
    EPwm2Regs.CMPB.bit.CMPB = 0;//wypelnienie B
    EPwm2Regs.TBPHS.ALL = 0;
    EPwm2Regs.TBCTR = 0;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_DISABLE;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO;
    EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;
    
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR;
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET;
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_CLEAR;
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.ZRO = AQ_SET;
    
    EPwm2Regs.EPWMXLINK.BIT.CMPALINK = 5;
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您尝试同步哪个 PWM 模块尚不清楚。 您是否启用了同步?

    Bharathi