This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM 比较器滤波器设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699160/tms320f28377d-sdfm-comparator-filter-setting

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的香槟:

 

我向我们的客户提出这一问题。

 

在 SDFM 比较器滤波器的 F2837x TRM (spruhm8g)中、它显示:

 

比较器滤波器单元和数据滤波器单元在处理输入数据的方式上有所不同。 比较器滤波器单元将低输入信号转换为"0"、将高输入信号转换为"1"、而数据滤波器单元使用"-1"和"1"。 计算结果仅为比较器滤波器的输出提供正值。 数据表示是直接二进制。

 

问题1:请说明0到1的相关信息吗? 这是否意味着输入数据的峰峰值电压?

对于纹波、如果数据滤波器-1和1表示 -10A 至10A 的电流、这意味着比较器分析器0至1表示0至10A 或0至20A (峰峰值)?

问题2:请说明这一点  

“为了达到最大值,Δ-Σ 调制器在绝对最大正或负满量程下运行,这超出了大多数 Δ-Σ 调制器80%的推荐满量程范围。”?

“80%”是如何实现的?

 

Q3:如果比较器滤波器使用 synct3并且 HLT 为32767、LLT 为0、这是否意味着只有当比较器输出为32767且 LLT 触发事件为0时才可能发生 HLT 触发事件?

 

 

 

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    1) 1)否、这并不意味着输入数据的峰峰值电压。

    SD 调制器在 SD-Dx 引脚上提供一个位流。 比较器滤波器和数据滤波器之间的区别在于它们对该位流的解释。 它与峰间电压无关。

    2) 2)假设您使用 AMC1306 SD 调制器。

    额定线性差分电压(FSR)为+/-250mV

    当向 SD 调制器施加-250mV <=差分电压<=+250mV 时。 我们不会看到

    削波电压为+/- 320mv

    当施加的差分电压<-320mv 时、您将看到给定 OSR 的最小数字值。例如:当 Sinc3滤波器 OSR = 256时、当施加的差分电压<-320mv 时、您将获得-16777216的数字值

    当施加大于+320mv 的差分电压时、您将看到给定 OSR 的最大数字值。 例如:如果使用 OSR = 256的 Sinc3滤波器、当施加大于+320mv 的差分电压时、您将获得数字值16777215

    3)是的。 当 HLT = 32767且 LLT = 0时。

    如果比较器滤波器数据>= 32767、则会生成高电平比较器事件

    如果比较器滤波器数据<= 0、则生成低比较器事件

    此致、

    曼诺伊