This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671883/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!  

我购买 了 LAUNCHXL-F28069M、认为它可以帮助我对项目进行电机控制、但我没有意识到它是专为三相电机而设计的、而我的电机是一个简单的2引脚无刷直流电机。 速度和引脚可用性是坚持使用此 Launchpad 的充分理由、但我必须为项目开发自己的算法。

我想知道、从具有大量功耗的引脚控制 PWM 输出是否简单 (我必须经常调整每个电机的 PWM 以跟随一条线路)。 我在阅读有关此主题的数据表时遇到了一些问题、特别是哪些引脚可能最适合应用(ePWM、HRPWM 或其他选项)。  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    ePWM 模块高度可编程、极其灵活且易于使用、同时能够以最小的 CPU 开销或干预生成复杂的脉宽波形。 我认为以下研讨会可能对您有所帮助:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    在实验练习7中、您将找到生成的 PWM 波形、可选练习会调制该波形。 此外、如果您使用的是 CCSv7 (不同的器件、但 CCSv7的方向相似)、请参阅以下技术讲座:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该实验看起来非常棒! 是否有一个写操作与它一起进行? 此外、我还通过"Project->Import CCS Projects->Labs->Lab7->Project"导入了该项目
    我是否必须导入位于"Labs->F2806xHeader"顶部的头文件?
    谢谢、Ken!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    下载安装程序、它将设置所有需要的资源、包括头文件。 安装程序还包括《车间维修手册》、其中包含详细的实验室说明。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken