This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335ZHHA、正在升温

Guru**** 2617035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696424/tms320f28335-tms320f28335zhha-getting-heated-up

器件型号:TMS320F28335

您好、

我一直在使用 TMS320F28335ZHHA、很快就会升温。 我检查了所有电压电平、它们都很好。 我没有放置散热器。  它将在大约1分钟内达到90度。

此致、

Akhil Pillai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil、

    1. VDD 和 VDDIO 上的电流消耗是多少?
    2. 附近还有其他热源吗?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    电流由 tps767d301 LDO 提供。 DSP 消耗的电流约为280mA。 该 LDO 保持在 DSP 附近。 如果有电子邮件 ID、我可以发送原理图以正确理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    PCB 会变热。 DSP 温度将高达65摄氏度。 我是否需要遵循任何布局规格? 我的电路工作正常、但 PCB 正在加热.. 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankita、

    "A"器件的最高工作温度为85°C、因此您将接近此限值。 我们建议在 PCB 上分散热源等明显的东西、并确保器件和电路板之间有足够的热耦合以分散热量。

    本应用手册不是 C2000专用的、但介绍了散热的一些因素:  

    此致、
    Cody